结果:找到"2.4G BLE4.2 SOP8",相关内容97条
- SI24R2F+电动车安全管理标签应用方案
- 由于我国电瓶二轮车、三轮车并没有报废机制,造成了很多电瓶车超年限行驶,充电安全不可靠,电瓶反复充电次数过多,或者电瓶老化,极有可能导致充电时快速起火或者爆炸,造成不必要的人身和财产安全;二轮车和三轮车极大部分没有保险机制,一旦出现异常,经常导致重大财产和人身安全,无法理赔;充电桩给电瓶车充电时无法判断电瓶充电状态或者是否安全,在2019年就多次发生电瓶车充电时发生爆炸或者起火事件。系统组成1.电瓶车:在电瓶上装上2.4G的RF芯片SI24R2F,芯片是为了防止车主将电瓶带回家中充电、统计小区电瓶车停放数量,防盗,以及温度的监控。2.楼道:楼道需要加装2.4G网关,2.4G网关用于检测车主是否...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G 发帖人:动能SJ 发帖时间:2024-04-30 16:25:00
- CI24R1低成本2.4G无线收发器芯片替代XN297精简版SI24R1
- Ci24R1是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。Ci24R1采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。 Ci24R1内部集成兼容BLE4.2标准的PHY与MAC,可以非常方便实现与手机数据交互。操作方式非常方便,只需要微控制器(MCU)通过二线SPI接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 2.4G 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-04-08 15:11:00
- CI24R12.4G兼BLE4.2技术研发经验资料
- Ci24R1是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。Ci24R1采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。Ci24R1内部集成兼容BLE4.2标准的PHY与MAC,可以非常方便实现与手机数据交互。Ci24R1数据手册_V1.2.pdfCi24R1操作方式非常方便,只需要微控制器(MCU)通...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G BLE4.2 SOP8 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-06-11 11:39:00
- Si24R1多对一通信功能(ACK模式,ACK不带PAYLOAD)
- Si24R1无线通信芯片可以实现多个发射端对一个接收端通信方式,接收方需要同时开启多个pipe来接收来自不同发射端的数据,每个pipe设置不同的地址,最多可以设置六个pipe,然后配置工作方式,包括信道(RF_CH)、CRC、地址、动态负载、动态负载长度使能。发射端工作方式需要与接收方一致,包括信道(RF_CH)、CRC、地址、是否为动态负载、动态负载长度使能等,都需要与接收方保持一致。参考方案:如图:接收方同时开启六个pipe。地址长度为5字节,分别为:Pipe0[39:0]:0x65,0x54,0x43,0x32,0xA0Pipe1[39:0]:0xE9,0xD8,0xC7,0xB6,0...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-11-05 09:55:00
- SI24R1多对一通信功能(ACK模式,ACK不带PAYLOAD)程序资料开发
- 多对一通信功能(ACK模式,ACK不带PAYLOAD)Si24R1无线通信芯片可以实现多个发射端对一个接收端通信方式,接收方需要同时开启多个pipe来接收来自不同发射端的数据,每个pipe设置不同的地址,最多可以设置六个pipe,然后配置工作方式,包括信道(RF_CH)、CRC、地址、动态负载、动态负载长度使能。发射端工作方式需要与接收方一致,包括信道(RF_CH)、CRC、地址、是否为动态负载、动态负载长度使能等,都需要与接收方保持一致。参考方案:如图接收方同时开启六个pipe。地址长度为5字节,分别为:Pipe0[39:0]:0x65,0x54,0x43,0x32,0xA0Pipe1[3...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-10-08 11:40:00
- 区分nRF24L01是否与国产SI24R1的区别,兼容技术资料
- 强大的市场需求推动了无线通信技术的飞速发展,给无线通信芯片或方案厂商带来极大机遇,同时也给设计和测试工程师带来了极大的挑战。那么未来哪种芯片会带来更多的突破,成为这系列的龙头呢?下面就来看看其中一种:2.4G无线射频芯片SI24R1在功能上完全兼容Nordic的nRF24L01+芯片。在芯片的应用上,无论是从外围射频匹配还是底层软件驱动,SI24R1的厂商方面都能够提供非常好的技术支持。至于SI24R1无线芯片最大的特点就是和nordic的nRF24L01+型号的芯片是完全兼容的,可以直接替换,硬件跟软件都不需要改动。SI24R1芯片的优点就是SHDN关断状态的电流要小,standby-I状...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 2.4G 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-09-24 15:18:00
- SI24R12.4G频段开发技术资料
- (SI24R1与NRF24L01P兼容)1.SI24R1接受电流比01P大0.5mA,实际系统工作中,芯片绝大部分时间处于Shutdown和Standby状态下。所以,总的平均电流比NORDIC的小。2.SI24R1芯片支持更大功率输出7dbm,NORDIC只有0dbm。3.灵敏度:2Mbbs-82dbm-83dbm1M-85dbm-87dbm250k-94dbm-96dbmSi24R1Datasheet.pdf
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-03-27 13:36:00
- SI24R1与NRF24L01P区别
- nRF24L01+是工作在2.4GHz的国际通用ISM免申请频段GFSK调制的无线数传芯片。最高发射功率0dBm,接收灵敏度为-85dBm,支持125个通讯频率。使用增强型的EnhancedShockBurst™传输模式,支持6个数据通道(共用FIFO)。支持250K,1Mbps和2Mbps的空中数据传输速率。使用spi接口与MCU完成数据通讯与通讯控制等功能。是目前主流的2.4G无线射频芯片。Si24R1Si24R1,它与NORDIC的NRF24L01+是完全兼容的(SPI的操作时序,寄存器定义,工作状态图),可以相互通信,支持NRF24L01+的所有通信功能。Si24R完全PIN对PIN...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-01-03 09:48:00
- SI24R2F电动车智能充电桩温度报警项目
- 图片
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-28 17:18:00
- SI24R2E引脚图集成NVM的超低功耗2.4GHzGFSK/FSK
- Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。SI24R2E的引脚图:SI24R2E的管脚功能定义:SI24R2EV3.0.pdf 当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部Timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-22 10:14:00
返回